结果:找到"智慧灯杆 智能交通 智慧监控",相关内容1000条
  • 磁致伸缩位计
  • 1概述1.1本传感器按照国家标准GB/T11828.1-2002《水文测量仪器第十部分浮子式水位计》要求设计、制造,适用于各类水文站、水库站、闸坝站、遥测站、水电站、潮位站对水位的检测。1.2本仪器无机械传动部件,故无魔损、无摩擦、和测量介质无接触,传感器工作稳定可靠,寿命长。1.3本仪器采用全不锈钢结构,外型美观、结构简单、安装方便。2.2工作原理本传感器由三部份组成:测杆、电路部份及浮球组成,工作时电路部件产生一个电流脉冲,该脉冲沿着测杆内的波导丝向下传输,并产生一下环形磁场。在测扞外配有一个浮球,浮球随着水位的变化而上下浮动,由于浮球内装有一个永久磁钢所以浮球也同时产生一个磁场,当二个...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 水文在线测系统 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-24 10:09:00
  • WiFi智能开关方案
  • 伴随着物联网的蓬勃发展,智能家居成为备受瞩目的新兴领域,越来越多的智能产品进入消费市场并受到了广大用户的青睐,用于控制设备状态的传统机械开关也面临智能化升级。市面上出现了各种各样的智能开关,以应对各式各样的场景以及需求。乐鑫的智能开关方案,基于ESP8266EX推出升级版的ESP32-C3芯片,ESP32-C3相对于ESP8266EX,用户无需改线、无需配置网关,即可将传统机械单火线开关升级为智能单火线开关,构建功耗低、Wi-Fi性能卓越、安全可靠的智能开关。方案特点一、超低功耗:为避免电路中的灯具异常闪烁,控制Wi-Fi单火线开关的功耗尤为重要。芯片采用了先进的电源管理技术和优越的Wi-F...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: WiFi开关,农业,乐鑫 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-08-01 15:25:00
  • 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
  • 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
  • 智慧灯杆的优缺点有哪些?有什么特别之处?
  • 随着LED、传感器、通信、IT、控制等技术的不断发展,传统的照明行业正在经历颠覆性的变化。纵观全国,在智慧城市的规划建设中,路灯杆因具位置及供电系统两大优势成为物联网。越来越多的功能和信息技术,集成到路灯杆上面,从而形成多杆合一的智慧灯杆。从最开始的手动开关到自动开关,从单纯的照明功能,到如今多功能的智慧路灯杆,这一系列的变化,让路灯肩负着更多的智慧城市建设功能。而路灯作为城市里最密集的设备,智慧灯杆自然也就成为了智慧城市组成的一部分。前智慧灯杆还是处于推进和探索的阶段,还有很多问题没有考虑周到,需要通过一些试点项目来验证概念的可行性以及来总结经验。那么你知道现在的智慧灯杆有哪些优缺点吗?目...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-27 16:41:00
  • 智慧教室照明调光ICLED校园教育照明芯片健康护目
  • 【智慧教室照明调光ICLED校园教育照明芯片健康护目】惠海半导体H5114智能调光调色芯片可用于智慧教室照明方案中,无频闪调光效果好,健康护目。惠海半导体专注智能照明系统专用调光芯片的研发、设计与生产,立足教育、办工、商业、家居、城市等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明芯片解决方案及技术支持。目前大多学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在照度不足、均匀度低、频闪严重等问题,严重影响学生的视力健康,惠海半导体致力于为学校师生提供健康、舒适、环保、节能的LED教育照明环境。1、H5114应用场景:【教学楼】教室灯、黑板灯、走廊灯、美术教室灯、【校内道路】校道高...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 教室照明调光芯片 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-23 15:32:00
  • 智慧教育照明IC学校教室照明芯片方案绿色护眼
  • 【智慧教育照明IC学校教室照明芯片方案绿色护眼】【明亮舒适的学习环境--LED智能教室照明系统专用芯片--H5114】1.降低成本:高效节能的LED照明能够降低成本适时适地按需照明,调整照明亮度和照明计划,可进一步降低能耗2.营造理想的学习及运动休闲环境:根据校园内的不同地点调节照明亮度教室照明:均匀一致的LED照明,减少阴影,让一切清晰可见,可以让学生保持专注,提升的学习效果,同时也保护了学生的视力健康。运动场所照明:均匀明亮的LED照明为运动员和观众营造清晰的视野和舒适愉悦的心情。不同的调光效果,灵活满足各种体育活动的要求。H5114芯片概述:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 教育照明IC 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-20 17:57:00
  • 智慧仓库运用到的拓扑设备
  • 智慧仓库拓扑设备(goldbeacon.cn)温湿度传感器:监测库房状态,数据异常自动发送报警。监控摄像头:感应到货物经过通道门自动抓拍。无线扫描设备:扫描板件二维码,快速录入板件信息RFID打印机:打印RFID标签,给板件生成身份证通道门:自动感应进出的板件,自动记录出入库。RFID盘点枪:自动感应附近RFID标签,识别在库板件
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 仓库 发帖人:newObject 发帖时间:2019-10-24 11:34:00
  • 智慧照明CC2530芯片介绍
  • CC2530结合了领先的RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051CPU,系统内可编程闪存,8-KBRAM和许多其它强大的功能。CC2530有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB的闪存。CC2530具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC2530F256结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee协议栈(Z-Stack?),提供了一个强大和完整的ZigBee解决方案。CC2530F64结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigB...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CC2530 照明 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-03-26 09:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: